This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:EOS 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872945/tpd12s521-eos-questions

器件型号:TPD12S521

大家好、团队、

我对 TPD12S521的 EOS 有疑问。   

  1. 主板未通电(5V_SUPPLY 关闭)时、5V_OUT 上出现未知时间段的 HDMI 面板反向驱动是否会对器件造成损坏?
  2. 如果存在器件损坏电势、器件将如何发生故障?

感谢您对此的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果主板断电,TPD12S521也会断电,对吧?  

    如果随后5V 内部电源开关也将关闭,则电流将不会从 OUT 返回 IN。