This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:LED 模式选择和修复

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID, MSP-EXP430F5529LP, USB-2-MDIO, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891493/dp83849id-led-mode-select-and-fix-it

器件型号:DP83849ID
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPUSB-2-MDIODP83869HM

你(们)好

我正在使用 DP83849ID 开发介质转换器

关于 LED 模式、

 从 LED 模式0更改为模式1后,我想知道 如何保持变化状态  

我使用 "MSP-EXP430F5529LP"   来改变地址值

我通过"USB-2-MDIO"程序检查了 phy ID 地址

我写了注册表地址  

我已经检查了 LED 模式 是否从 mode0更改为 mode1和地址值

但在 器件电源 重启后

LED 再次运行 LED 模式0

如何 保持更改状态?

谢谢你

来自 Donell

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个排印错误

    从 LED 模式1更改为模式2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程的寄存器在每个下电上电时被清零。 您需要连接一个可以对这些参数进行编程的小型 MCU。

    您可能需要查看 DP83869HM、它还提供介质转换器功能、无需额外编程即可满足您的需求。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Geet  

    多内尔