Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 在 PCA9306上、如果主器件可以位于2侧、我可以在2侧使用3.3V 电压进行3.3V 至1.8V 的转换、而在1侧使用1.8V 电压进行从器件的转换吗?
此外、是否可以将 PCA9306配置为3.3V 至3.3V 缓冲器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lindsey、
由于 PCA9306是双向的、因此不需要在1侧与2侧之间放置从器件。 从3.3V 转换为1.8V 时、应使用第2侧来提供3.3V 电位。
PCA9306为开关和电平转换提供了导通 FET 解决方案、因此不提供"真正的缓冲"、这意味着器件的两侧不会进行电容隔离、并且在器件传播为低电平时实际上成为一条连续线路。 然而、PCA9306可以此方式用作开关、并且可以在1侧和2侧使用相同的电压。 如果您对此有更多问题、请告诉我。
此致、
Eric