This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:不带 VCC33的 VDD5

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901036/hd3ss3220-vdd5-without-vcc33

器件型号:HD3SS3220

大家好、我们有一个器件处于 DFP 模式的应用。 VDD5始终存在、但 VCC33可以关闭。 这是一种安全状态(当然不可操作)、还是我们也需要关闭 VDD5以确保安全?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    不建议在 VCC33关闭时打开 VDD5、但可以正常工作。