This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:PHYRCR [14]数字复位软件重启位功能

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880069/dp83825i-phyrcr-14-digital-reset-software-restart-bit-function

器件型号:DP83825I

您好!

我对 DP83825I PHYRCR [14]寄存器中的 Digital_RESET/软件复位字段有一些疑问。

  1. 它的真正功能是什么? 它的用途是什么?
  2. 与其他片上复位有何区别? 例如:
    1. 复位引脚
    2. 复位、在 BMCR 中[15]
    3. PHYRCR 中的 Software_Hard_Reset [15]
    4. PCS_Reset、在 MMD3_PCS_CTRL_1中[15]

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    复位引脚 BMCR[15]和 software_hard_reset 将重新启动 PHY 并复位所有寄存器。

    Digital_reset 只会重新启动 PHY、但不会复位任何寄存器。

    PCS 复位将重新启动 PHY 并仅复位 PCS、MMD3和 MMD7寄存器。 (快速搜索数据表将为您提供这些寄存器的内容)

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    (在数据表中、未很好地说明差异)。

    此致

    Marco