请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1781A-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我将 SN65HVD1781A-Q1器件连接到我的 MCU。 MCU 的 VDDIO 为3.3V、另一侧连接到我的连接器。
请告诉我、如果我的连接正常(A、B =我的连接器的5V 逻辑电平和 接收数据输出、到 MCU 的 R=3.3V 逻辑电平)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我将 SN65HVD1781A-Q1器件连接到我的 MCU。 MCU 的 VDDIO 为3.3V、另一侧连接到我的连接器。
请告诉我、如果我的连接正常(A、B =我的连接器的5V 逻辑电平和 接收数据输出、到 MCU 的 R=3.3V 逻辑电平)
您好!
它将取决于 MCU IO 引脚的规格。 对于输出、它们需要能够驱动高于2V 的高电平、而低于0.8V 的低电平。 在这种情况下、它们可以正确连接到收发器的逻辑输入。 对于输入、它们需要能够承受5V 输入、并且具有与收发器输出的"VOL"和"VOH"阈值电平兼容的"VIL"和"VIH"阈值电平。 如果 MCU 不能耐受5V 电压、则可以使用电平转换器件或通过将二极管与输出串联(阴极面向"R"输出)来阻断来自收发器的较高电压。 这将有效地将 R 输出转换为开漏型驱动器、并且可以在 MCU 输入端放置一个高达3.3V 的上拉电阻、以便正确地拉至高逻辑电平。
请告知我们这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。
此致、
最大