This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:PC 型号 HP630问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899903/tusb2046b-pc-model-hp630-problem

器件型号:TUSB2046B

你好

我们在原理图中使用了 TUSB2046、但我们有一种奇怪的行为。

我使用连接到许多不同 PC (戴尔或 HP 品牌)的 PCB、这些 PC 可以正确识别 USB 集线器、并且连接的性能正常。
如果我将集线器与 PC 型号 HP630连接到 Win10 Pro 版本1809、我看不到集线器、Windows 无法识别连接的 USB 设备、您能为我提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

    全速器件或集线器应在 DP 线路上只有一个1.5K 上拉电阻、而不是 DM 线路上的上拉电阻。  尝试删除它、如果系统仍然无法正常工作、您是否可以安装 usbview.exe 或 USB 设备树 viewer.exe 等内容、并向我发送一个屏幕截图、说明连接集线器时报告了什么?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    为便于您快速重放、我移除了 DM 线路上的 R23上拉电阻、现在 DP 线路上只有上拉电阻 R22。

    现在、当连接所有类型 PC 上的集线器时、会显示消息"无法识别 USB 设备"、这是同一台 PC HP630

    我已附上" USB 设备树查看器.exe"的结果

    可以帮帮我吗?

    
    =================================== USB 端口1 ========================================
    
    连接状态 :0x02 (设备枚举失败)
    端口链 :2-1
    属性 :0x01
    IsUserConnectable :是
    的 PortIsDebugCapable :无
    PortHasMultiCompanions:无
    PortConnectorIsTypeC:无
    连接索引 :1
    公司指数 0
    CompanionHubSymLnk :USB#root_HUB30#4&52ce18&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}
    兼容端口编号 :13.
    
    =========================== USB 设备=================================
    
    ++++++++++++++ 器件信息++++++++++++++++++
    器件描述 :Dispositivo USB sconosciuto (Richiesta descretore dispositivo non riuscita)
    设备 ID :USB\VID_0000&PID_0002\5&D02AB13&0&1
    硬件 ID :USB\device_descriptor_Failure
    Driver KeyName :{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}\0013 (GUID_DEVCLASS_USB)
    驱动程序 INF :C:\Windows\inf\usb.inf
    Legacy BusType :PNPBus
    Class :USB
    类 GUID :{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}(GUID_DEVCLASS_USB)
    枚举符 :USB
    位置信息 :Port_#0001.Hub_#0001
    制造商信息 :(控制器主机 USB 标准)
    功能 :0x64 (可移动、SilentInstall、RawDeviceOK)
    状态 :0x01806400 (DN_HAS_Problem、DN_DISABLEABLE、DN_REMOVable、DN_NT_Enumerator、DN_NT_DRIVER)
    问题代码 :43
    (CM_PROB_FAILED_POST_START)地址 :1
    HcDisableSelectiveSuspend:0
    EnableSelectiveSuspend:0
    SelectiveSendEnabled:0
    EnhancedPowerMgmtEnabled:0
    IdleInWorkingState :0
    WakeFromSlepState :0
    电源状态 :D3 (支持:D0、D3,从 D0唤醒)
    
    -------- 连接信息--------------------------------------------------------
    连接索引 :0x01 (1)
    连接状态 :0x02 (DeviceFailedEnumeration)
    Current Config 值 :0x00
    设备地址 :0x00 (0)
    是集线器 :0x00 (NO)
    设备总线速度 :0x00 (低速)
    开放式管道数 :0x00 (到数据端点的0个管道)
    数据(HexDump) :01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    00 00 00 00 (笑声)
    
    -------- 连接信息 V2-----------
    连接索引 :0x01 (1)
    长度 :0x10 (16字节)
    SupportedUsbProtocols:0x03
    Usb110 :1 (是)
    Usb200 :1 (是)
    Usb300 :0
    (否)被保留的 MBZ :0x00
    标志 :0x00
    DevIsOpAtSsOrHigher :0 (未在超高速或更高速度下运行)
    DevIsSsCapOrHigher 0 (不支持超高速或更高)
    DevIsOpAtSsPlusOrHigher:0 (不在 SuperSpeedPlus 或更高版本上运行)
    DevIsSsPlusCapOrHigher:0 (不支持 SuperSpeedPlus 或更高版本)
    被保留的 MBZ :0x00
    数据(HexDump) :01 00 00 10 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    
    ------------ 设备描述符-------------------------------------------------------
    b 长度 :0x00 (0字节)
    
    ---------- 字符串描述符---
    字符串描述符不可用(因为器件有问题代码 CM_PROB_FAILED_POST_START)
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN  

    我已通过正确的重置解决了问题、现在可以正常工作  

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

    很高兴您能正常工作。  您是否仍在集线器上行端口的 DM 上安装1.5K 上拉电阻器?  我不希望这种做法能够奏效。

    此致、

    JMMN