This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关 TPS65987D 配置1 VBUS 输出电流限制的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872020/tps65987d-questions-for-tps65987d-configuration-1-vbus-output-current-limit

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB564

各位专家:

我们的客户使用 TPS65987D 通过使用内部配置1实现基本的5V VBUS 输出 Type-C DFP 应用。 但它们希望实现2A 的最大电流限制功能。 我们能否支持此功能? 如何设置器件以支持它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王学友、

      无法在默认配置1中将 TPS65987D 设置为5V、2A PDO。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您的回复。 我们还有另一个关于配置1的问题、我们遵循了该模式的数据表设置、SPI_MISO 下拉至 GND、ADCIN1=0.14V。 但是在上电后、我们的器件没有5V 输出、您知道问题出在哪里吗?

    BTW:我们使用 I2C3端口来控制 TUSB564 MUX、是否需要将驱动程序写入此器件? 我们如何控制它们? 我们之前已通过电子邮件将客户的原理图发送给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    在 BP_NoResponse 配置中存在 VIN_3V3之前、不会启用电源开关、器件也不会启动。 您能否检查您的设计是否满足此要求?

    谢谢

    普拉吉斯