This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PD 控制器如何识别 USB2.0或 USB3.0器件?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898626/tps65988-how-does-pd-controller-identify-usb2-0-or-usb3-0-device

器件型号:TPS65988

您好专家、

我的客户对 USB2和 USB3连接有如下问题。

我如何知道连接是 USB2.0或 USB3.0?

如果 USB2.0驱动器通过 USB TYPEA 转 typPC 软件狗连接到 USBC 连接器、该怎么办? 我们的 PD 控制器如何显示 U2或 U3连接?

此连接是否决定来自 CC 通信或 VDM 消息?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我把这个项目分配给了 Prajith、他很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    我相信您正在谈论非 PD A 型到 C 型连接器。 对于 PD 控制器、由于这种情况下不涉及 PD 通信、因此传统连接和 PD 控制器将无法区分 USB 速度。 因此、PD 控制器将报告到 EC 的 USB2和 USB3连接。  

    现在、USB 主机控制器负责根据器件枚举更新速度。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、欢迎你。

    此致

    普拉吉斯