This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899253/tusb2046b-tusb2046

器件型号:TUSB2046B

您好、先生、

我的客户使用 TUSB2046、但晶体无法正常工作。

如果保持复位为低电平、晶振为振荡器、如果拉至高电平、晶振停止工作。

您是否愿意告知我们需要检查的内容?

另外、您是否有 EVM 可共享以进行交叉检查?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    此 EVM 具有 TUSB2046B  :http://www.ti.com/tool/TPS2071EVM-159

    集线器的上行端口是如何连接的?  如果没有活动的上行连接、则集线器将进入挂起状态、时钟将关闭。  他们能否检查 SUSPEND 输出以查看它是否变为高电平?

    此致、

    JMMN