This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:24V CAN 收发器

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1043-Q1, TCAN1051-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1042H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870084/tcan1044-q1-24v-can-transceiver

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1TCAN1051-Q1TCAN1043H-Q1TCAN1042H-Q1

大家好、团队、

TCAN1044-Q1是否支持24V 电池系统?

有一句话:TCAN1043-Q1数据表中的12V 或24V 系统应用、但我在 TCAN1044-Q1数据表中找不到任何信息。

哪个总线故障保护电压高达70V 的所有 CAN 都可以支持24V 电池系统? 例如 TCAN1051-Q1。

如果您列出24V 电池 CAN 收发器、将会非常有帮助。

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TCAN1044-Q1可承受 CANH/CANL 上高达+/-58V 的总线故障电压、在大多数情况下、这些电压适用于24V 汽车应用。  我们的一些收发器(TCAN1043H-Q1、TCAN1042H-Q1等)具有+/-70V 容差、旨在支持在48V 系统中运行。  如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大