This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:TJA1051T/E 低功耗+使能的替代产品?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869719/tcan1051-q1-alternative-to-tja1051t-e-low-consumptions-enable

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD234TCAN1051

您好!

我的客户需要汽车 TCAN 与 TJA1051T/E 它们需要使能引脚、并且需要知道与 NXP 相比我们器件的功耗、尤其是在静音模式下和禁用 IC 时。 耀可否提供这些资料?

它们不需要电平转换器、最大故障保护58V 正常、500kbps 数据速率正常。 您应该向我推荐哪种部件?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我们有 TCAN1051、它是 TJA1051的引脚对引脚替代产品、但我们没有任何具有 EN 的5V CAN 收发器。 我们有一个3.3V CAN 收发器、此收发器在引脚5上具有 EN 和静音模式、即 SN65HVD234。 客户是否可以使用3.3V CAN 收发器、或者他们是否只需要5V?

    此致、