This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601:TX 和 Rx 交换是否可行?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888371/sn75lvcp601-sn75lvcp601-tx-and-rx-swap-is-this-possible

器件型号:SN75LVCP601

您好专家、

客户使用 SN75LVCP601作为 SATA 转接驱动器、但客户有两个问题

1.是否可以将 Tx 和 Rx 替换为 SATA 转接驱动器应用? 这是双向还是单向转接驱动器?

2.转接驱动器两侧的电缆连接、从转接驱动器到连接器的最短走线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    SN75LVCP601无法交换 Rx 和 Tx。  它们是专用信号。  SN75LVCP601上的两个专用通道构成一个双向通道对、每个通道仅为半双工。

    转接驱动器可以使用最低的 EQ 设置处理相对较短的布线距离。  更多信息、请参阅数据表中的第9节。

    此致、

    Lee