This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:ULPI 总线布线问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888617/tusb1210-ulpi-bus-wiring-problem

器件型号:TUSB1210

由于 PCB 布局的限制、ULPI 总线的长度将相对较长。 根据3.01提示、您能解释一下"最小布线长度和严格最大90毫米"、这意味着12条线中最短和最长的长度差不超过90毫米、 或总线长度不超过90毫米? 或其他理解?

2. 66ps/cm ULPI 总线上的数据传输速率之间有何关系? ULPI 接口的最大数据速率为60m。

3.此材料的 PCB 布线是否有任何特殊规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:任何 ULPI 信号的最大布线长度为90mm=9cm、延迟为66ps/cm、总最大延迟为600ps。

    2;延迟为66ps/cm、总最大延迟为600ps。

    3:请参阅3.00至3.06的布局规则。