This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 SMI 协议的问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887944/dp83822i-question-about-the-smi-protocol

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户正在使用 DP83822I 并使用2个 GPIO 来模仿 SMI 接口来写入和读取 DP83822I。 数据表中的下图显示了读取操作 MCU 将首先释放 MDIO 以使其处于高阻态、因此由于 MDIO 上的上拉电阻器、它将被上拉至高电平状态。 然后、DP83822I 将对位0进行响应、作为确认。  

但是、在某些情况下、我们使用逻辑分析仪捕获以下波形。 上部波形为 MDC、下部波形为 MDIO。 从 红圈可以看到、DP83822I 在期间的第一个 CLK 中响应位0  功率级。 但理论上、DP83822I 应在期间的第一个时钟内让 MDIO 保持高阻态 并在第二个 CLK 中响应位0。

此外、我们还捕获了另一个女门、如下图所示。 如中所示  在红色圆圈中、DP83822I 未响应位0以确认 MCU、这会导致通信失败。

那么、您能否 帮助检查发生上述2种现象的原因。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    GPIO 是否具有内部上拉电阻? 您能否与我们分享原理图?

    谢谢、

    Nikhil