Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 大家好、
我的客户将使用具有 ULPI 时钟输出模式和26MHz 外部时钟的 TUSB1210。
对于 ULPI 时钟输入模式、图1中有上电时序图、但不适用于输出模式。
在输出模式下、什么是电源序列?
在 IORST→HWRST→COLDRST 完成后、启动 ULPI 时钟60MHz、在 TDEL_RST_DIR 之后变为有效吗?
此致、
Shota Mago