请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 降级器、
我的客户在从3.10版迁移到6.11版时遇到问题。
他们尝试根据 3.10版中的 pjt 文件(3.10版)填充6.11的配置设置、然后生成新的 PJF 文件(6.11版)。
但无法从 K3DIS017.pjt 配置 TPS65982。
他们发现、在版本6.1.1中保存文件时、需要再填入一个偏移量(区域2偏移量)。
您是否想为我们提供一些有关设置此设置的线索? 我不确定是否可以在 E2E 上共享项目文件。
如果您需要项目文件、我可以通过电子邮件发送给您。
感谢您的帮助!