请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP5151 Thread 中讨论的其他器件: TVP5150
您好!
我正在尝试在 TVP5151驱动程序中实现 V4L2 - VIDIOC_QUERYSTD 子开发调用。
我可以看到、 当在 AIP1A 和 AIP1B 之间进行输入切换时、TVP5151驱动程序花费了高达300ms 的时间来使用当前视频标准更新 TVP5150_STATUS_REG_5。
下面是我为读取当前标准而遵循的工作算法。
1.将 TVP5150_VIDEO_STD 寄存器设置为0x00以移至自动切换模式。
2.等待300ms。
3.读取 TVP5155_STATUS_REG_5以获取当前检测到的视频标准。
由于每个输入开关的电流都是300ms、您能告诉我是否有更好的方法来实现这一点吗?
谢谢、此致、
Saijo