This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:CAN SN65DP159作为8.1Gbps 的 DP 重定时器支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887080/sn65dp159-can-sn65dp159-support-as-dp-re-timer-to-8-1gbps

器件型号:SN65DP159

大家好、

SN65DP159能否支持8.1Gbps 的 DP 重定时器?

Elkhart Lake DP 需要高达 8.1Gbps 的数据速率。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、Dp159仅支持高达6G 的电容。