This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:PD 3.0兼容性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896784/tps65982-pd-3-0-compatibility

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

 TPS65982页面显示"此器件仅支持不再通过 USB-IF 认证的 PD 2.0。" 此器件是否向后兼容 PD 3.0?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65982是在定义 PD 3.0之前设计的、因此不支持 PD3.0功能。

    如果您尚未完成设计、我建议您改用 TPS65987D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但这并不是我想要的。 让我来重述一下-当用作接收器时、器件在连接符合 PD 3.0标准的电源时是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应与任何支持 PD2.0功能的 PD 3.0器件一样工作。 仍建议切换到 TPS65987D、因为 TPS65982不再通过 USB-IF 认证