This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB2.0模式眼图调整

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885970/tusb8041-usb2-0-mode-eye-diagram-adjust

器件型号:TUSB8041

设计

我们想知道我们的器件是否支持一些软件眼图调整? 我们的客户发现 TUSB8041 USB2.0模式眼图无法通过掩码、因此需要我们的帮助。 谢谢

BR。

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有用于调整 USB2眼图的软件、但是如果 USB_R1电阻 器发生直流故障、您可以更改它。