This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894347/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1

器件型号:DS90UB960-Q1

各位专家、您好!

我想使用 UB960对 DS90UB913Q 的摄像头数据进行解串化、UB913在 RAW12 HF 模式下运行。 您能否通过 I2C 提供 UB960的寄存器配置以 与 UB913兼容?

请注意、

胡田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hetian、

    960仅符合913A 的兼容性要求、而不符合913Q 的要求。 您能否确认您使用的器件是否为913A?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    对于 UB913类型、我错了、我们使用 的是 DS90UB913A 而不是913Q。 您能否提供 ub960的配置以与 ub913A 兼容?

    谢谢、

    胡田

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hetian、

    将960与913A 配对只需设置适当的 MODE 引脚搭接即可。 在这种情况 下、请确保为 RAW12 HF 绑定960 MODE 引脚、并将960连接到913A 模块。 它们应自动链接。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我们使用的是"ADAS 传感器融合板 C"、MODE 引脚设置为与 UB953兼容、因此需要设置 SW 电平。

    我们是否可以在 UB953模式下设置 MODE 引脚标题、但将寄存器配置为与 UB913兼容?

    谢谢、

    胡田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hetian、

    是的、模式设置可以通过寄存器覆盖。 请使用寄存器0x4C 选择要更改的 RX 端口、然后使用寄存器0x6D[1:0]选择原始12 HF 模式。  

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的支持、我已经获取了具有 seriliser UB913A 的传感器数据表 UB960。

    谢谢、

    胡田