This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:要求在 TPS65988上进行有关灌电流角色的设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895917/tps65988dj-asking-for-the-design-on-tps65988-on-power-sink-role

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

大家好、

客户正在设计 TPS65988双 C 型端口解决方案

设计要求

  1. 两个 Type C 端口。
  2. 无替代。 模式
  3. 两个 type c 端口都是灌电流电源角色。
  4. 灌电流配置为5V/1A。 无电源角色。
  5. 系统电源来自任一类型 C 端口。 如果不是主机类型 C 端口、则系统将无法通电

 

请您对以下问题提供意见吗?

客户是否可以将 PPHV1和 PPHV2短接在一起?

例如、PPHV1具有5V 电压和500mA 负载、用于系统电源、然后 PPHV2路径 MOS 导通。

这会导致故障问题还是 MOS 损坏?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够首先说明在什么类型的系统中实现此功能? 没有看到两个端口具有相同灌电流配置文件的系统。 您通常会看到一个用作灌电流、另一个用作拉电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有收到用例。 有关  两个端口同时灌电流时 PD 控制器行为的信息、请在 www.ti.com/.../slvubh2b.pdf 中找到 MultiPortSinkPolicyMode。 此外、有关  可用于多端口灌电流的配置、请参阅0x27全局系统配置寄存器位字段 MultiPortSinkPolicy。  

    谢谢

    普拉吉斯