This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:配置 EVM 以接入客户设计的 I2C 总线?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895074/ds90ub954-q1-configuring-evm-to-tap-into-i2c-bus-of-customers-design

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、团队、

如何配置 ds90ub954 EVM、以便可以使用 TI GUI/模拟 Launchpad 接入客户硬件上 x954的 I2C 总线并尝试配置 DES 和摄像头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    如果通过拉低 EVM 上的 PDB 引脚来保持954的复位状态、则可以跳线将 I2C 线路从 EVM 连接到客户电路板、GUI 将认为客户电路板上的954是 EVM 上的954。 或者、您可以使用 USB2ANY 模块代替954 EVM。 USB2ANY 或 Aardvark 也适用于 ALP。  

    此致、

    Casey