This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSB 是否具有测量功能或寄存器?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893859/sn65dp159-does-sn65dp159rsb-have-the-measurement-feature-or-the-register

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

您好!

 

我想问一个有关 SN65DP159RSB 的问题。

 

我遇到有关4K60p 视频传输的问题。

我将 SN65DP159RSB 用作源器件、并将工作模式设置为引脚搭接模式。

 

有时我看到显示器不显示任何内容的问题。

显示器似乎无法正确接收 来自 SN65DP159的4K60p 视频。

我测量了 SN65DP159RSB 的输出波形、但到目前为止、每个通道波形看起来都很好。

 

SN65DP159RSB 是否具有测量功能或寄存器来检查接收视频时序、

例如 Htotal、Vtotal、工作区域、时钟频率等?

如果是、您能告诉我如何使用这种方法吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159有一个 EyeScan 工具可用。 您可以从 http://www.ti.com/product/SN65DP159/toolssoftware 下载该工具、眼图扫描用户指南可从 http://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf 获取。 请注意、该工具仅适用于 TI TUSB3410 、因为它会查看器件属性上的硬件 ID、其中 VID 为0x0451、PID 为0xCA01。

    我可以查看一下您的原理图吗? 对于引脚搭接模式、请将 EQ_SEL 和 TX_TERM_CTL 引脚保持悬空。

    您能否测量 DP159的时钟输出并转储 DP159寄存器、以用于通过和故障情况?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     

    我将以另一种方式发送原理图。

    请检查并告诉我您的审核结果。

     

    然后、我已经尝试了 I2C 工作模式。

    但我确认问题仍然存在。

     

    Fowling 是我设置的 MISC 控制寄存器。

    我认为自适应 EQ 设置对我的产品问题无效。

    从现在开始、我还将检查 SN65DP159的输入信号。

     

    MISC 控制寄存器

    0x09h:0x02

    0x0Ah:0x31

    0x0Bh:0x1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会转储所有 DP159第0页和第1页寄存器?

    PAGE 0寄存器是 DP159数据表中的寄存器。 要访问第1页、请先将0x01写入寄存器0xFFh、然后将寄存器从0x00h 转储到0xB1h。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我将发送 SN65DP159RSB 的寄存器转储列表。

    请稍后检查。

     

    我检查了“正常情况”的寄存器和“NG 情况”的寄存器。

    唯一的区别是 Page1上的0x4A 值。

    但是、我无法检查此差异的含义、因为数据表中没有说明。

    您能告诉我它的含义吗?

     

    (Page1地址0x4A)

    正常情况:0x0F

    NG 案例:0x07

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持通过直接电子邮件提供。

    谢谢

    David