This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B 的连接检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894168/tca9617b-connection-check-of-tca9617b

器件型号:TCA9617B

您好、专家、

您是否会帮助检查以下客户联系方式是否存在任何问题?

1.两个 I2C 主设备访问一个 I2C 从设备通过 TCA9617B,但两个 I2C 主设备不能同时访问 I2C 设备。

I2C 主设备访问两个 I2C 设备通过 TCA9617B、两个 I2C 设备具有不同的 I2C 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenhua、

    根据描述、您提供的两种配置看起来都很好、我看不到这方面的问题。

    通常情况下、该器件最大的问题是器件的 B 侧是否连接到另一个静态电压偏移缓冲器(与另一个 TCA9617B 类似)。 您可能需要注意的另一件事是器件的 B 侧具有大约0.52V 的电压、因此您需要确保主器件/从器件可以接受该电压 (请检查它们的 VIL 是什么、在符合 I2C 标准的典型器件中、它应该是 Vcc 的30%)。

    谢谢、

    -Bobby