大家好。
如果我们可以使用现有的 CAN 总线通过20mm 的气隙与一对 LED 和光电二极管进行通信、我们的其中一款产品将会受益。 我们尝试使用标准 CAN 收发器连接到总线、然后我们将 TX 和 RX 置于逻辑侧、通过照片链路发送流、并在另一个 CAN 收发器上返回逻辑侧 TX 和 RX、 然后总线继续传输到远程设备。 但是、以这种方式中断总线是不起作用的、通信只是停止、不起作用。 我们尝试将两个 CAN 收发器在两个> RX 到 TX 和 TX 到 RX 的逻辑端连接在一起、并且远程设备也无法正常工作。 尝试将总线分成两部分似乎只能将其锁定。 如何使用简单的 CAN 收发器实现这一点?
谢谢!