主题中讨论的其他器件:DP83869
根据多个线程、信号检测(SD)信号为低电平有效(通常称为 LOS、而不是 SD 或具有一些低电平有效指示)。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/910351
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/934072/3470807
在第三个线程中、Justin 表示 SD 信号的极性可通过寄存器0x30的位2进行编程(未记录特定于供应商的内部配置寄存器)。 我有一个设计使用具有 SD 输出(与 LOS 相反)的收发器、错过了该信号的极性、并且可以使用可编程反转(或可能禁用 SD 信号)(如果可用)。 我在1000M 介质转换器模式下工作、似乎没有自举或任何其他方法来禁用此信号、例如 RGMII 光纤模式。 数据表中并不清楚、但该信号用于介质转换器模式、如果不正确、将阻止链路。
我已经尝试了地址0x30、位2方法、它似乎没有效果。 是否有方法可以更改 SD 信号的极性?
谢谢。