This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306支持的最大数据速率是多少

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967441/pca9306-what-is-the-maximum-data-rate-supported-by-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

大家好、

如标题所述 、PCA9306可支持的最大数据速率是多少? 是否可以将其用于快速模式加>1MHz I2C 累积?

设计中需要注意任何特定项目?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306与 LSF0102相同。

    上升信号边沿的速度受由上拉电阻器和电路寄生电容形成的低通滤波器的限制。 更高的速度需要更强的上拉电阻器、这要求 n ü I²C 器件具有更高的驱动强度。

    1MHz 不是那么快、应使用中等上拉电阻器来实现。 我无法预测电路板将具有什么电容;我要使用示波器检查不同上拉导致的 I²C 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    正如您的评论所说、PCA9306与 LSF0102相同、 这就是为什么它们在 TI 网站中分为两类:一类在接口中、另一类在逻辑/中

    谢谢

    -ZH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、TI 假定有工程师假定所有 μ I²C 器件都被命名为 PCAxxx 或 TCAxxx。