This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:DP 2:1开关解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964541/hd3ss214-dp-2-1-switch-solution

器件型号:HD3SS214

大家好、团队、

1.客户正在寻找 DP 2:1交换机解决方案、我在 TI.com 上找到 HD3SS214、但状态是最后可购买的、只需与您联系、了解此应用是否有更新的解决方案?

2.这是否可用于 USB 信号开关?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 HD3SS214从 MicroStar BGA 封装更改为 nfBGA 封装、该器件将于2021年3月推出。

    对于 USB 信号开关、这是 USB2还是 USB3?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将 HD3SS214 从 MicroStar BGA 封装更改为 nfBGA 封装、该器件将于2021年3月推出。

    是否有数据可以分享给我们?

    新器件是 P2P 设备?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新器件与旧器件引脚相同、唯一的变化是仅封装。

    谢谢

    David