This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 USB 2.0上行端口进行 OTP/EEPROM 编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958572/tusb4020bi-otp-eeprom-programming-through-the-usb-2-0-upstream-port

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

数据表显示了以下内容。
>支持通过 USB 2.0上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程

您能告诉我如何通过 USB 2.0上行端口对 OTP 进行编程吗?
我的客户想知道它。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    TI 提供了一个可通过 E2E 发送的 OTP 编程工具。 使用此工具、您可以对 TUSB4020BI 的 OTP 寄存器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    工具已发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San、

    感谢您的支持。
    我从您那里获得了"TUSB80xx_eFuse_Programming_Tool_1.1.0.1.jpg"。
    "TUSB80xx_eFuse_Programming_Tool_1.1.0.1.jpg"是否适用于 TUSB4020BI?

    我听说我的客户无法 使用此工具对 PID 进行编程、因此我想在情况下进行确认。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    此工具 适用于 TUSB4020BI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的支持。 我知道。

    我的客户可以对 VID (0x337F)进行编程、但他无法对 PID (0x0002)进行编程。
    结果如下、PID 为0x8041。  



    您知道 他为什么无法 使用您的工具对 PID (0x0002)进行编程?
    您是否听说过相同的体验?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    这不是我们的经验。 客户是否可以尝试写入(0x0000)的 PID 值或其他一些值? 将此程序用于 TUSB4020BI 时、默认情况下所需的 PID 值与0x0002异或。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我的客户尝试对 PID 0x0000进行编程、但他无法对该值进行编程。
    在本例中、我听说程序无法完成。
    然后、他对 PID 0x0001进行编程、他可以按照如下方式对0x0003进行编程。





     结果 是否合理?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    自0x0002 XOR 0x0001 = 0x0003 (按位)以来、结果是一致的。 我想客户必须选择大于0x0002的 PID。