This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:如果不使用、引脚16和引脚17是否可以悬空

Guru**** 1487715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966839/tpd6s300-whether-pin-16-and-pin-17-can-be-floating-if-not-used

器件型号:TPD6S300

您好!  

对于该器件、如果不使用引脚16和引脚17、是否可以悬空? 数据表中提到、它们需要拉至 GND、但需要检查它们是否可以悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的配置将引脚16和17连接到 GND。 如果这些引脚悬空、则无法保证正常功能。  

    谢谢、

    Emma