This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:DS90UB953 EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966780/ds90ub960-q1evm-ds90ub953-evm

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

大家好、

我们的客户在960EVM 与953EVM 配对时使用了 ALP GUI 裕度分析。

有些问题需要您的帮助。

1.如何知道结果是否通过?  

至少3个有效的 EQ 等级和至少2个连续的???

他们需要参考数据表吗?

2.我们的客户将寄存器0x58的位_2:0设置为[000]、这意味着 BC 频率为2.5Mbps。

并观察 当前 RX 端口状态显示 No Linked。

这是正常情况吗? 或者是否发生了错误?

3.对于反向通道频率为50Mbps,它们使用0.3m/25m 电缆进行测试。

并观察 Port_1/2/3在这种情况下可能会失败。 但 Port_0看起来不错。

是否可以接受? 由于他们使用953EVM/960EVM 进行测试、因此这可能不是硬件问题。

或者他们需要调整驻留时间以获得更实际的结果?

感谢您抽出宝贵的时间进行思考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙发、

    请查看地图工具介绍的以下链接。

    www.ti.com/.../snlu243.pdf

    有关您的问题、请查看以下内容。

    1.是的、通常需要4stobe 裕度

    如果您将 bc 速率设置为2.5Mbps、但链路无法正常工作、则可能是测试中的电缆问题、这对于我们的 FPD-link 芯片来说是异常的

    3、这里有问题! 请检查电缆。

    此致、Steven