This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:具有100Base-TX 的电压摆幅(PMD OUT)

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963043/dp83825i-voltage-swing-pmd-out-with-100base-tx

器件型号:DP83825I

大家好


如果我们问 DP83825I、您会介意吗?

在我们客户的电路板上、100Base-TX 的电压摆幅(PMD OUT)大于±1.05V。
(请参阅下图。 CH1=TD_P 引脚、CH2=TD_M 引脚)




  对于100Base-TX、PMD 的最大值和最小值是多少?
我们要求它处于 最小值=±0.95V 和 最大值=±1.05V 范围内。
它是正确的。


如果该值从最小值=±0.95V 到 最大值=±1.05V、则器件可能具有一些电阻。
我们应该检查 Rbias 引脚吗?
然后、Rbias 的电压是多少?
该电压是 静态直流电平?

此致、

大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大多数 PHY 都以1V 为中心、范围介于0.95和1.05V 之间。 如果您发现电压电平缺少该范围、则可以尝试读取寄存器0x30b 和0x30c。 然后、通过调整这些寄存器中的值、您可以将电压每位移约6-7%。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    非常感谢您的回复。

    好的、我们将检查寄存器0x30b 和0x30c。
    我们是否应该确认 cfg_DAC_PLUS_Oe_val 位和 cfg_DAC_MINUS_Oe_val 位是否为默认值?
    建议值是多少?(默认值??)

    然后、我们尚未收到有关 Rbias 电压的信息。
    请与我们分享。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x30b 和0x30c 上的默认值分别为0x0C00和0x0010。 关于 RBIAS 问题、它更多地用于微调电压。 只要存在正确的电阻器(6.49k、1%容差)、寄存器写入的电压电平应发生更显著的变化。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San


    非常感谢您的回复!

    关于 RBIAS 问题、它更多地用于微调电压。
    只要存在正确的电阻器(6.49k、1%容差)、寄存器写入的电压电平应发生更显著的变化。
    ->好的,我们理解它。 因此、我们想知道 Rbias 引脚电压是多少。
      它将是静态直流电压、对吧?

    寄存器0x30b 和0x30c 上的默认值分别为0x0C00和0x0010。
    ->以防万一、数据表显示了 P74上的7.6.61 DAC_CFG_1寄存器(偏移= 0x30C)[复位= 0x20]。
      "0x0010"是拼写错误、对吧?


    我们的大多数 PHY 都以1V 为中心、范围介于0.95和1.05V 之间。
    ->我们检查 了客户板上寄存器0x30b 和0x30c 的默认值是0x0C00和0x0020。
      因此、尽管有默认设置、PMD 输出的值仍大于最大值。
      如果您有一些建议、您能告诉我们吗?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一点时间来收集前两个问题的答案。 我预计下周初会有答案。

    关于 PMD 输出的值、由于它大于最大值、我建议为寄存器30C (0010至0011)写入较低的值1位、而为寄存器20B (0C00至0C40)写入4位。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroma San

    非常感谢您的合作。

    关于 PMD 输出的值、由于它大于最大值、我建议为寄存器30C (0010至0011)写入较低的值1位、而为寄存器20B (0C00至0C40)写入4位。
    ->我们明白了。 然而、尽管存在默认寄存器、PMD 输出是否可能大于±1.05V?
      如果正确、我们假设它违反了 IEEE802.3、对吧?
      或者、如果我们 使用寄存器将该值设置为±1.05V 范围内、是否可以考虑它不违反 IEEE802.3?
      如果您有一些知识、可以与我们分享吗?
    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroma San

    感谢您的始终支持!

    我们的客户检查了 Rbias 引脚的电压。
    结果为1.08mV。(不是1.08V)
    似乎存在异常电压。
    我们正在等待您的回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您能够使用寄存器将 PHY 置于1.05V 电平以内、就不会违反 IEEE802.3。

    关于 RBIAS 电压、未对该值进行表征、但我们不建议更改 RBIAS 组件值。 更改寄存器30b 和30c 将是调整电压电平的最佳方法。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San

    感谢您的回复!

    关于 RBIAS 电压、未对该值进行表征、但我们不建议更改 RBIAS 组件值。
    ->好的,我们得到了您的意见。
      因此、我们想比较 RBIAS 电压、看看客户电路板是否有问题。
      您能否与我们分享 EVM 上的 Rbias 电压是多少?
      当然、我们知道 该值没有被定性。 因此、我们想知道它是基准。


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有该值。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroma San

    好的、我们已经了解了您的情况。
    是否可以使用 EVM 进行测量?
    我们现在没有 EVM。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、很难进入实验室并记录该测量结果。 但是、我可以在一周内为您提供帮助。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroma San

    非常感谢您的合作!
    我们已解决您的问题。 它可能会受到新冠疫情的影响。
    请注意您自己。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与团队交谈并在实验室中进行测量之后、我得出了两个结论:

    1) 1)初始化期间、以及将 RESET 引脚保持在低电平时、RBIAS 上的电压将为1V。

    2) 2)一旦 PHY 的正常运行被设定、这个电压电平将下降至 GND。

    我建议使用示波器探测 RBIAS 电压、并在示波器捕获信号时尝试为器件上电。 它应读取1V 的尖峰、然后快速返回 GND。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroma San

    非常感谢您的合作!!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本