你好。
我读取 TPS65982的地址0x30以检查监视器上的 PD 信息。
但是、从阅读中很难知道任何信息。
数据表或应用手册在地址的寄存器位中未提供详细信息。
我想知道所附图片中所示地址的位细节。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Emma:
当我从我设计的电路板上读取 TPS65982 0x30处的寄存器时、会得出以下值。
(连接到支持 USB3.1 Type C 的显示器。)
->读取值(29字节)
0x1D、0x03、0x2C、0x91、0x21、 0x2E、0x2C、0xC1、
0x23、0x00、0x2C、0xF1、0x25、 0x00、0x00、0x00、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00
谢谢、
香港。
您好、香港、
第一个字节是寄存器长度。 0x1D = 29字节。 下一个寄存器可以按照 LSB 到 MSB 的顺序放置(从0x00开始、到0x03结束)、并以二进制解码。 然后、可以使用 USB 电力输送版本3.0版本2.0规范来读取此值、具体而言、请查看第117页以使这些位与寄存器应解码的位相匹配。 下面是 PD 分析仪 TotalPhase 的屏幕截图、该分析仪可自动解码寄存器。 您可以将其用作示例。
我将在感恩节假期休息一周、如果您在星期一有其他问题、我将回答这一主题。
谢谢、
Emma