This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:每个电源的电流消耗

Guru**** 2416830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965425/dp83869hm-current-draw-for-each-power-supply

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我正在致力于将 DP83869设计到我们的新产品中。 我将使用它从 RGMII 转换为 SGMII 以进行千兆位操作。 我将为所有电源使用外部电源、为 VDDIO 使用1.8V 电源。 芯片中每个不同电源的电流消耗是多少? 我在数据表中看到了总芯片功率规格(W)、但无法找到每个电源的电流(I)。 了解这些信息将有助于为每个电源选择合适的电源芯片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    下面是 DP83869不同电源轨电流消耗的 E2E 主题

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cecilia。 我在执行搜索时找不到该线程。

    我还可能在 RGMII 至 SGMII 桥接模式下使用芯片。 桥接模式的电流消耗是否与您引用的线程中的 RGMII 至1000Base-X 规范相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    它应该大致相同。

    谢谢!

    Cecilia