This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 I2C over AUX 的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959072/sn65dp159-questions-about-i2c-over-aux

器件型号:SN65DP159

大家好、

您能帮您回答有关 DP159的一些问题吗?

1. 当 TX_TERM_CTL 悬空时、DP159如何选择端接阻抗

 

2.使用 I2C over AUX 时 DP 和 eDP 之间是否有任何差异?

使用 I2C over AUX 时、当 DDC  的硬件 和 AUX 同时连接 到 GPU 时、它们之间的优先级是多少

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy

    1. TX_TERM_SEL 选择基于数据速率。

    数据速率(DR)> 3.4Gbps–75 Ω 至150差分近端终端

    2Gbps < DR < 3.4Gbps–150至300 Ω 差分近端终端

    DR < 2Gbps–无终端

    2.支持基于 AUX 的 I2C 的是 DP++源、而不是 DP 或 eDP。 如果您需要从 DP 或 eDP 转换到 HDMI、则需要有源协议转换器、而不是像 DP159这样的无源电平转换器。

    具体取决于 GPU。 默认情况下、GPU 必须支持 DDC、而某些 GPU 可选择支持 I2C over AUX。

    谢谢

    David