请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的 TI 团队:
我正在使用通过4CC 命令测试完整'flash.bin'的写入。 我的初始测试如下:
-通过应用程序自定义工具(FTDI)擦除闪存。
-通过应用程序自定义工具(FTDI)读取闪存、以验证其是否被擦除
-使用 FLAD 将写入起始地址设置为0x0。
-使用 FLTwd 写入16字节的数据。
- FLAWD 的返回代码为0xFF (错误)。
您能否确认此方案是否有效?
我使用的脚本具有以下命令:
调用函数:原始寄存器写入 输入值:0x409 输入参数 寄存器地址0x9 写入长度 4. 数据 0x0 执行状态:成功写入 返回值:0x0 数据 已确认读取0x0 调用函数:原始寄存器写入 输入值:0x64614c460408 输入参数 寄存器地址0x8 写入长度 4. 数据 0x64614c46 执行状态:成功写入 返回值:0x0 数据 已确认读取0x0 调用函数:原始寄存器读取 输入值:0x109 输入参数 寄存器地址0x9 读取长度 1 执行状态:成功读取 返回值:0x0 数据 数据0x0 调用函数:原始寄存器写入 输入值:0xffffffffffffffffffffffffffffffffff000020001009 输入参数 寄存器地址0x9 写入长度 16. 数据 执行 状态:成功写入 返回值:0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00002000 数据 已确认读取0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00002000 调用函数:原始寄存器写入 输入值:0x64774c460408 输入参数 寄存器地址0x8 写入长度 4. 数据 0x64774c46 执行状态:成功写入 返回值:0x0 数据 已确认读取0x0 调用函数:原始寄存器读取 输入值:0x109 输入参数 寄存器地址0x9 读取长度 1 执行状态:成功读取 返回值:0xFF 数据 数据0xff