请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TIDA-050012、 TPS65981
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我在 TPS65987中遇到了相同的问题 ,
将 20V 3A 系统配置设置为20V 5A 时。 按电源板(TIDA-050012)和 pjt (TIDA-050012 电源板)
然后使用接收板(TIDA-050014)通过"接收 源功能(0X30)"检查源配置文件、
但是接收源配置文件仍然显示20V/3A,能帮我吗?
(-------- 我的设备---)
源板: TIDA-050012
接收板: TIDA-050014
Type C 电缆: 电子书
TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义 GUI 版本:6.1.1
源板 Pjt 文件:
e2e.ti.com/.../4744.SourcePjt.pjt
(1)当我连接 其他 Type-C 充电器开关时、它可以为 接收板提供超过3A 的电流、然后检查寄存 器"接收源能力(0X30)"、它的配置文件是正确的 Type-C 充电器。
(2) TPS65987中是否有可 检查电子标记是否打开的寄存器?