请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
我的客户正在使用 DP83869HM 设计两块电路板、一个是100Mbps 光纤模式、另一个是100Mbps 铜缆模式、MII 接口。
它们已将所有寄存器和自举设置为100Mbps、但仍需要测试这两条以太网链路的实际最大数据速率。
您能否帮助建议如何测试 这两个以太网链路的实际最大数据速率并证明其真正达到100Mbps?
您如何验证您所在侧的以太网链路的最大数据速率? 需要哪些测试设备?
谢谢!
此致
云晶