This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:TIDA-00396问题

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00306, DP83849IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962755/dp83849i-tida-00396-question

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:TIDA-00306

大家好、

对于表7–“TIDA-00306的跳线设置”,J51和 J56指定为“捆绑高电平”。 但是、跳线只能存在或不存在、因为它们仅是2引脚接头。 对于其它2引脚接头,该表显示“捆绑”或根本没有显示任何内容。 列为“捆绑高电平”的其他条目与3引脚接头有关,其中中间引脚是信号,其他条目是 VCC 和 GND。 对于 J51和 J56、一个引脚是信号、另一个引脚是 GND。 那么、我应该将一根导线连接到信号和 VCC (板上的其他位置)、还是只需将这些线保持未跳线?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    这些引脚具有一个内部上拉电阻器、当跳线不存在时、该电阻器将这些引脚拉至 VDDIO。  

    这可以在数据表的 DP83849IF 自举选项表中进行确认。

    此致、
    Justin