This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 能够支持的损耗量(芯片之前和之后)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962495/tusb522p-how-much-loss-can-tusb522p-support-before-and-after-chip

器件型号:TUSB522P

您好、E2E、

在 TUSB522P 数据表中、我找不到有关通道损耗的信息。

由于这是一个紧急情况、并且没有时间进行仿真、您能否向我提供" TUSB522P 前后支持的损耗量"。

我需要快速评估 TUSB522P 前后的通道损耗。

非常感谢。

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    请参阅 表1。 数据表中的控制引脚设置(典型值)、以了解 TUSB522P 的 EQ (影响前置通道)和 DE (影响后置通道)设置。 TUS522P 可在前置通道(芯片之前)中支持高达9dB 的损耗、在后置通道(芯片之后)中支持高达6.2dB 的损耗。

    有关前置和后置通道定义的更多信息、请参阅以下常见问题解答。