器件型号:DS90UB954
您好、TI 支持团队
我想知道禁用954 IC 时953的正向通道状态(信号 PDB 拉低)。
设置:
PC (ALP)=>USB2ANY (I2C)=> 954 <=>FPDLINK (POC)<=>953
步骤1:
上电:954&953已链接。 我可以从 ALP 中找到这些信息。 CSI 同步模式;BC 分配50Mbps;链接100MHz;通过 STS:通过
步骤2:
将954寄存器:0x58地址从5E 设置为0E (禁用反向通道)、
为954拉低 PDB、PoC 电源仍然正常工作。
步骤3:
测量954针脚侧的954 Rin+/-,探头@交流耦合。
结果:我发现943正向通道在 异常状态下工作。 因为波形和眼图振幅 异常。 请在下面找到它。
问题:
因为我想测量 Rin 引脚的眼图、所以我必须禁用反向通道才能获得正确的信号。
但当954反向通道禁用时、意味着953无法从954获取参考时钟。
在本例中,953的状态是什么? 它是否会为 FPDLINK FC 数据输出随机数据/信号? 请检查波形。
2.当我将953寄存器0x03地址从0x48更改为0x5A (使用外部时钟的非 SYN)、并将954寄存器0x58地址更改为0x5A (10Mbps 反向通道非同步兼容性)
然后禁用954反向通道。 我可以获取正确的2Gbps FPDLINK FC 数据。 在这种情况下、FC 数据速率为2Gbps、BC 数据速率为10Mbps。 // 953有一个25MHz 振荡器。
3.当我将 953寄存器0x03地址从0x48更改为0x5B (非 SYN、带内部 AON 时钟)、并将0x05地址位3更改为1
然后、我将 954寄存器0x58地址更改为0x5A (10Mbps 反向通道非同步兼容性)、并禁用954反向通道。
我无法获取正确的4Gbps FPDLINK FC 数据。 您能检查我是否遗漏了什么吗?
案例1:
案例1:
谢谢
裕泰