This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:未上电时驱动 SN65LVCP408的输入是否安全?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955410/sn65lvcp408-is-it-safe-to-drive-the-input-of-the-sn65lvcp408-when-it-is-unpowered

器件型号:SN65LVCP408

源是交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高速信号应该正常。

    控制信号可能会损坏器件