This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535上电后何时可以启动 I2C 通信?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961540/tca9535-when-can-i2c-communication-be-started-after-tca9535-powered-on

器件型号:TCA9535

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TCA9535用于他们的下一个产品。

 他们对该器件有如下疑问。 可以给我答复吗?

 问:在 TCA9535上电后、何时可以启动 I2C 通信?

     换句话说、 器件上电后需要多长时间才能开始进行 I2C 通信?

 非常感谢您的重播。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    我建议使用 tbuf 参数、定义为 停止和启动之间的 I2C 总线空闲时间

    μs 标准模式、最小值 tbuf = 4.7 μ F

    μs 快速模式、最小 tbuf = 1.3 μ s

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Danny:

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。