This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:使 USB-C 显示器正常工作时出现问题

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960951/tusb1046evm-issue-getting-a-usb-c-display-working

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

大家好、

我们已经努力让该评估板正常工作了一段时间。 开箱即用、我们已将此板连接到5V 和 DisplayPort 源、USB-C 用作屏幕的输出。 这种做法一直有效。 但这要求我们的屏幕需要外部供电、我们希望使用评估板通过 USB-C 为我们的屏幕供电 这已经通过从笔记本电脑直接到屏幕的 USB-C 进行了测试、并且可以正常工作。

我们的第一个问题是使用 Aardvark SPI/I2C 主机适配器、我们能够与 TUSB1046EVM 上的 SPI 通信、但 I2C 无法正常工作。 我在论坛上看到其他一些人有这个问题,但没有解决办法。 在对电路板进行了一段思考之后、我们决定使用 TPS6598应用程序自定义中的新配置对电路板进行刷写、通过此操作、我们创建了一个二进制文件、并发送到闪存。 重启后、我们能够通过 I2C 与 TPS65982通信。 电路板附带的基本闪存配置不能用于 I2C 通信是否有原因?

2-第二个问题,在这种新配置下,显示屏没有显示任何内容... 我们已尝试再次在屏幕上加电、但这不起作用。 使用 TPS6598x 主机接口、我们能够验证开发板和显示屏之间是否存在通信。 这是0x58的寄存器状态。 除了 DP 状态 TX、DP 启用外、所有功能似乎都正常、这意味着 DP 功能已禁用。 但在配置中、我们无法对其进行修改。 我们了解了很多配置、似乎什么都不起作用。

请帮助。 我们使用此评估板的时间比我们希望的要长很多...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像似乎未正确加载。 在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要将其分配给适当的团队。 他们会查看并很快与您联系。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里尔:

       此 EVM 由我们的团队开发、但我们也需要 PD 团队的帮助。 我可以给你电子邮件吗? 因此、我们可以通过两个团队的电子邮件进行讨论

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件