This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:中心抽头布线中的短路

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961375/dp83867ir-short-in-the-center-tap-routing

器件型号:DP83867IR

大家好、在我们的设计中、我们意外地将磁性元件上的所有 CT 引脚短接、如下所示、红色线表示我们看到了间歇性链路。 我们在内部平面上进行布线、因此切割这些布线并不简单。 我们想知道此短接是否会导致此链路问题?  如果我们移除短路、则会从电路中移除四个0.1uF CT 电容器、这会影响电路运行吗? CT 0.1uF 在 PHY 电路中的作用是什么?  我们计划在下一个修订版中解决此问题、但对于原型测试 、我们现在要将其恢复。 您有什么想法吗?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在中心抽头短路的情况下、我们看到了链路不稳定问题。 去耦电容器用于降低共模噪声。 我知道这种布线是在内部平面上完成的、因此很难切断布线、但我建议配置中心抽头、使其如数据表中所示分别去耦到 GND。

    使用了什么 RJ45连接器? 另一种解决方案可能是去除磁性元件、并将 RJ45替换为具有集成磁性元件的 RJ45、使中心抽头单独地去耦接地。 然后、MDI 输出对可以直接路由到具有集成磁性元件的 RJ45、绕过旧磁性元件。 您是否认为在下一组电路板送达之前可以进行此设置? 此设置面临的一个主要挑战是、MDI 输出对的布线应确保其具有100欧姆受控差分阻抗、并且其长度必须匹配。 这种"蓝线"设置可能仍会导致类似问题。  

    谢谢、

    Nikhil