This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:与 SN65DPHY440SS 相关的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961622/sn65dphy440ss-issue-concerning-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

好的、我们收到了客户的查询、并希望确认 有关 SN65DPHY440SS 的信息。 如果我现在不想回答任何问题、请复制下面的查询。

"

器件包括 MIPI。 SN65DPHY440SS 可以在此处作为中继器。

问题是:

由于器件仅通过电池供电、我们需要保持断开连接。 我们将通过高侧电源开关提供断电。 您能建议另一种提供断电功能的方法吗? 复位是否也是断电?

2. 我们只需要单个方向来移动数据。 我是说、从 CMOS 摄像头到处理器板。

我们真的需要 SN65DPHY440SS 吗? 我们可能只实施某些驱动程序? 问题是 CMOS 图像传感器与处理器之间的附加卡。 我的意思是、增加2个连接器。 我无法使用点对点的直接电缆

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    请参阅 DPHY440数据表的第6.5节。 当 RSTN 保持低电平时、DPHY440处于功耗最低的状态、功耗为0.75mW。

    2. DPHY440对 PCB、连接器和电缆相关的频率损耗和开关相关损耗进行补偿、以提供从 CSI2/DSI 源设备到接收设备的最佳电气性能。 那么、其系统中的总损耗是否超过 CMOS 摄像头 TX 和处理 RX 功能? 如果是、则需要 DPHY440来补偿额外的损耗。

    谢谢
    David