This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83ZXHR 与 SN65DSI83ZQER 有何区别? 如果使用 SN65DSI83ZXHR 替换 SN65DSI83ZQER、我们需要更改什么?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961503/sn65dsi83-what-s-the-difference-between-sn65dsi83zxhr-and-sn65dsi83zqer-what-we-need-to-change-if-we-use-sn65dsi83zxhr-replace-sn65dsi83zqer

器件型号:SN65DSI83

设计

我们在新设计中使用 SN65DSI83ZQER、但它将在2020.5中停产。

SN65DSI83TPAPRQ1的订购价格太高。

是否可以使用 SN65DSI83ZXHR?  SN65DSI83ZXHR 也将停产?

 SN65DSI83ZXHR 和 SN65DSI83ZQER 有何区别? 如果使用 SN65DSI83ZXHR 替换 SN65DSI83ZQER、我们需要更改什么?

这对我们来说是如此紧迫和如此重要。

期待您的回复。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    SN65DSI83ZQER 已停产、因为 MicroStar 封装已停产。 SN65DSI83ZXHR 是 IT 的直接 P2P 替代产品。 您无需更改任何内容即可使用 SN65DSI83ZXHR。  

    此致、

    I.K.