This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542RWQR USB3.0信号

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954738/tusb542-tusb542rwqr-usb3-0-signal

器件型号:TUSB542

尊敬的

    TUSB542RWQR 和 TUSB322IRWBR 相结合、可实现 Type-C 正负连接。 请帮助确认工程图是否错误。 目前、在我们的电路板连接到 Type-C 数据线后、USB3.0信号线无法识别下游 HUB3.0信号线、通常可以识别跳线的下游 HUB3.0信号线。  

    附件关于 SCHe2e.ti.com/.../ccloud_5F00_face_5F00_v1r1.pdf

    和建议? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请遵循数据表中的引脚功能、需要更新原理图以更正拼写错误。

    查看原理图、TPYEC_TX1+/-和 TPYEC_TX2+/-上的交流耦合电容在哪里? 建议的电容为220nF。

    谢谢

    David